通信驱动程序

使用通信驱动程序与控制器建立连接并导入标签。使用控制器标签设计应用程序逻辑。

本节包含以下内容:

  • 通信驱动程序对象、工作站、标签、类型和标签导入。
  • 支持的驱动程序和特定于驱动程序的信息。
  • 驱动程序配置、标签同步、标签组织和标签类型实例。
  • 运行时通信、轮询时间、连接状态、读/写代码和 UI 控件错误。

通信驱动程序对象

每个通信驱动程序均由以下对象层次结构组成:
  • 通信驱动程序
    。表示通信协议。可包含多个
    通信站
    对象。请参见配置通信驱动程序。
    • 通信站
      。表示物理控制器。
      • 标签
        。包含从控制器导入的标签。标签可以包含文件夹和其他标签。请参见:同步所导入的标签和 组织所导入的标签。
        小贴士:
        导入的标签将在项目中创建对应的标签变量。在运行时(在读模式和写模式下),标签变量的值、数据类型(包括内部数据类型结构)和元数据仍然与控制器上的标签值保持同步。如果控制器标签数据类型与 OPC UA 数据类型不匹配,FactoryTalk Optix 将使用最相关的 OPC UA 数据类型。
        要导入 ACD 标签,请安装 FactoryTalk Logix Designer 的有效版本。可导入 ACD 中的其他模块。不会导入 l5x 标签中的其他模块。
      • 类型
        。包含从控制器导入的类型。请参见创建标签类型的实例。
      • TagImporter
        。您可以在联机或脱机模式下从控制器导入标签。
        小贴士: 在脱机模式下,导入文件,其中包含从控制器导出的标签。在联机模式下,与网络中的控制器建立连接,并从控制器导入标签。请参见通信驱动程序概述。

运行时通信

将导入的标签的值和数据类型与控制器保持同步。基于画面引擎的
动态变量轮询时间
值,定期同步标签。有关更多信息,请参见设置控制器的动态变量轮询时间。
要优化读取/写入操作,
FactoryTalk Optix Studio
同步那些通过活动图形对象显示或写入的标签。为了节省带宽,控制器标签值仅在
FactoryTalk Optix 应用程序
显示标签值时才在运行时更新。有关读取/写入操作状态的更多信息,请参见读/写操作代码。
要显示运行时的控制器连接状态,请参见添加“工作站连接状态”小组件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal