项目
项目中包含用于创建
FactoryTalk Optix 应用程序
的不同组件。创建后,可以从先前版本的 FactoryTalk Optix 升级项目。还可以复制项目、还原项目的早期版本、备份项目、将文件导入项目,以及将项目导出到文件以发送给其他用户。FactoryTalk Optix
项目符合开放平台通信 (Open Platform Communication, OPC) 标准,该标准可在不同的系统之间实现互操作性。本节包含以下内容:
- 项目组件和特殊字符。
- 创建、打开、保存、复制、还原、备份、关闭和升级项目。
- 项目模板、Optix 模板、源格式和敏感信息加密。
- 导入和导出文件、查找和替换文本以及项目优化。
组件
special character
提供反馈