审计签名

审计签名对关键任务强制执行额外确认,并提高项目的安全性。设置审计签名,以便在特定用户或组访问所选
FactoryTalk Optix 应用程序
区域或执行特定操作时为他们触发电子签名工作流。
小贴士: 例如,当用户更改与线性仪表相关联的变量值时,可能会触发电子签名工作流。

本节包含以下内容:

  • 电子签名工作流
  • 在项目中配置审计签名
  • 审计签名属性和参考信息

电子签名工作流

如果发生特定情况,可能会要求用户完成电子签名工作流。默认情况下,所有工作流都允许用户提供可选注释。
ConfirmWorkflow
用户需要选择
确认
以执行特定操作。
可以使用 ConfirmWorkflow 为用户提供一个确认提示,该提示总结了要强制进行的更改。
ConfirmWorkflow
该对话框请求确认将线性仪表值从 1 更改为 54,其中包含可选注释字段以及“确认”和“取消”按钮。
SignWorkflow
要求用户进行身份验证并选择
确认
以执行特定操作。
使用 SignWorkflow,可以为用户提供要强制进行的更改的摘要,并要求用户进行身份验证。
SignWorkflow
该对话框用于对更改线性仪表值的操作进行签名,其中显示用户选择、密码输入、可选注释的字段以及“确认”和“取消”按钮。
DoubleSignWorkflow
要求两个用户进行身份验证并选择
确认
以执行特定操作。
使用此工作流,可以为用户提供要强制进行的更改的摘要,并要求当前用户和另一个授权用户进行身份验证。
DoubleSignWorkflow
该对话框用于对更改线性仪表值的操作进行复签,其中显示供两个用户输入用户名、密码和可选注释的字段,以及“确认”和“取消”按钮。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal