转换器

使用转换器可以转换源值并将转换后的值分配给父节点。
小贴士: 如果要在多个复杂动态链接中使用转换器及其属性,请创建一个转换器类型,然后在多个复杂动态链接中使用该转换器类型的实例。如果要在单个复杂动态链接中使用转换器及其属性,请创建本地转换器。

本节包含以下内容:

  • 复杂动态链接的转换器类型、转换器实例和本地转换器。
  • 预定义的转换器,包括条件转换器、工程单位转换器、表达式计算器转换器、键值转换器、线性转换器和字符串格式器转换器。
  • 表达式计算器字面量、运算符、数据类型和函数。
  • 键值编辑、字符串格式器数据类型和 SQL 查询示例。
  • 在复杂动态链接编辑器中创建转换器类型并了解转换器结构。

转换器类型和转换器实例

创建转换器类型,然后在多个复杂动态链接中使用转换器类型的实例。请参见创建转换器类型和创建复杂动态链接。

本地转换器

本地转换器特定于单个复杂动态链接,不能在其他复杂动态链接中重用。请参见创建复杂动态链接。

转换器示例

复杂动态链接编辑器中的转换器示例可以包含:
复杂动态链接编辑器,包含对应于变量名称、动态链接方向、添加转换器、转换器名称、转换器属性(原始最小值、原始最大值、标定最小值、标定最大值)和源动态链接的带标记标注。
条目
名称
说明
1
父变量
变量值,即转换器输出值。
2
动态链接方向
转换器输出与转换器逻辑之间的方向。选择以下图标时,该方向会发生变化:
  • 动态链接读取方向图标
    从源节点读取到父节点。
  • 动态链接写入方向图标
    从父节点写入源节点。
  • 动态链接读写方向图标
    从源节点读取到父节点,并从父节点写入源节点。
3
蓝色添加图标
插入
插入另一个转换器块。
4
转换器名称
转换器对象的名称。
5
转换器属性
可以将属性值设置为:
  • 静态值
  • 动态链接
  • 多个转换器
6
源动态链接
指向变量、标签值或其他转换器的动态链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal