搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
图形对象
可以使用预定义的图形对象向
FactoryTalk Optix 应用程序
中添加可视组件。使用画面引擎可在运行时显示不同视区上的应用程序 UI。
本节包含以下内容:
预定义的图形对象类别和自定义。
用于处理图形对象的编辑器信息。
图形对象的创建、编辑、管理和属性。
图形对象布局。
预定义的图形对象
FactoryTalk Optix Studio
包括可添加到项目的不同类别的预定义图形对象。可以通过编辑预定义图形对象的属性以及创建、编辑和修改样式表来自定义这些图形对象。还可以创建自定义图形对象类型。
有关更多信息,请参见
预定义的图形对象
。
图形对象管理
在
项目视图
和编辑器中,创建、复制、编辑和设置图形对象实例和图形对象类型的属性。
有关界面概述,请参见:
项目视图
编辑器
有关过程,请参见:
管理图形对象
图形对象布局
创建项目
编辑器
预定义的图形对象
管理图形对象
图形对象布局
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal