配方

配方是系统中的成分列表。在
FactoryTalk Optix
中,配置配方模式以定义一组成分,从而为制造系统创建配方。可以复制、编辑和删除配方模式。
要在运行时显示和管理配方,请创建配方编辑器。库中提供的配方编辑器小组件包含为了在运行时显示和管理配方而所需的图形对象和 NetLogic。使用配方编辑器小组件可显示所存储配方的成分和值、创建或编辑配方、将配方存储在数据库中。可以将配方从
FactoryTalk Optix 应用程序
加载到控制器中,或者将配方从控制器加载到
FactoryTalk Optix 应用程序
中。
旧版配方是指在先前版本的
FactoryTalk Optix
中使用的模式。与当前模式相比,它们的功能有限,但完全受支持。

本节包含以下内容:

  • 当前配方和旧版配方之间的差异概述。
  • 对配方模式的操作,包括配置、复制、编辑、删除、指南、方法和事件以及模型结构。
  • 配方编辑器配置和运行时配方管理。
  • 旧版配方模式管理。

功能比较

功能比较
功能
旧版配方
配方
数据库结构
基于列
基于行
对象支持
否
是
运行时并发编辑
否
是
配方元数据
否
是
数据库表
每个模式 1 个
每个项目 3 个 + 1*
可用方法
6 种方法
24 种方法
列表视图集成
否
是
配方模式配置器
是
是
小组件支持
是
是
EditModel 是必需的
是
否
*如果您使用多个配方模式,则每个项目将有三个表(配方、RecipeItems、RecipeDataItems),以及用于存储每个配方模式的元数据的附加表 (配方元数据_<RecipeSchemaName>)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal