报警

使用报警来指示过程或机器在运行时的状态。报警指示需要注意或干预的事情,例如变量达到临界值。
小贴士: 例如,温度变量可能与正常设置值不同并激活报警。

本节包含以下内容:

  • 报警类型、报警事件、报警变量和自定义报警类型。
  • 创建报警和报警类型,并为报警变量设置轮询时间。
  • 使用报警网格、报警日志网格、筛选器、动态消息、计数器和小组件来显示报警。
  • 证实、确认、搁置和取消搁置报警。
  • 报警状态和 OPC UA 报警状态行为。

报警类型

FactoryTalk Optix Studio
包括几种预定义的报警类型。不同的报警类型触发不同的报警事件类型。也可通过配置报警的其他属性创建自定义报警类型。
有关更多信息,请参见报警类型。
重要提示: 要确保所有报警类型均在 OPC UA 客户端项目中显示,请从 OPC UA 服务器项目导入所有报警类型。有关如何发布和导入节点的更多信息,请参见添加 OPC UA 服务器和在运行时导入节点。

报警配置

创建具有报警对象类型和报警对象实例的报警。配置报警的变量轮询时间。有关更多信息,请参见:
使用对象和预先配置的小组件在运行时显示报警状态。有关更多信息,请参见:
小贴士: 当控制器具有非 OPC UA 服务器时,要监测系统,必须导入控制器变量并在报警对象中引用控制器变量。如果应用程序公开 OPC UA 服务器,
FactoryTalk Optix Studio
可能会通过
应用程序
对象自动与 OPC UA 服务器通讯。应用程序会自动读取由 OPC UA 服务器公开的报警事件,以显示事件状态和报警信息。

报警管理

使用报警网格在运行时来证实和确认报警。还可以配置报警网格自动对报警进行证实和确认。有关更多信息,请参见对报警进行证实和确认。

报警状态

FactoryTalk Optix Studio
报警状态使用 OPC UA 规范。该状态显示报警活动、确认、证实以及是否保留先前状态(分支)。有关分支的更多信息,请参见显示对象的多个活动报警。
报警状态
状态
说明
活动、未确认、未证实
报警处于活动状态,需要确认和证实。该状态指示有新报警事件需要操作员注意。
活动、已确认、未证实
报警处于活动状态,操作员已确认,但仍需要证实。操作员已作出响应,但尚未证实报警。
活动、已确认、已证实
报警处于活动状态,已确认且已证实。当前报警事件所需的所有操作均已完成。
非活动、已确认、未证实
报警处于非活动状态,但在确认后尚未证实。报警事件已结束,但仍待证实。
非活动、已确认、已证实
报警处于非活动状态,已确认且已证实。报警事件已完全解决。
非活动、未确认、未证实
报警处于非活动状态,且未确认或证实。在报警返回其默认状态之前,未发生任何操作员操作。
分支状态(活动或非活动,等待确认/证实)
如果保留较早的报警状态,则可能存在分支状态。这些状态需要对每个分支分别进行确认和证实。如果报警在确认或证实之前更改状态,则会创建分支。
正常
报警处于非活动状态,不需要执行任何操作。系统处于正常状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal