用户、组和角色

用户、组和角色是安全策略的一部分,决定了在运行时如何控制用户对应用程序的访问。从配置板页面或
项目视图
中添加和管理用户和组。
验证某些画面或内容是否仅对特定用户组或角色可见或启用。通过将画面或图形对象的属性绑定到会话变量来指定访问权限。

本节包含以下内容:

  • 安全策略中的用户、组和角色
  • 添加、重命名、更改和删除用户
  • 添加、重命名、分配和删除组
  • 添加、重命名、分配和删除角色
  • 内容的运行时可见性和访问
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal