搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
IoT
物联网 (Internet of Things, IoT) 用于描述传感器、控制器、软件和其他技术中嵌入的物理对象,这些技术借助于通信网络与其他设备和系统连接并交换数据。
要将数据记录器中的数据发送到云,请参见
推送代理
和
代理
。
创建项目
推送代理
代理
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal