项目节点

使用
项目视图
可以创建和管理项目中的节点和文件夹。

本节包含以下内容:

  • 项目视图
    如何组织节点和文件夹。
  • 节点类型,包括节点、对象、变量和枚举。
  • 用于在模型中定位节点的项目路径。

项目视图

项目视图
将显示由节点组成的树结构。节点是组织到文件夹中的对象和变量。每个文件夹都有一个专用图标和上下文菜单。上下文菜单显示可在该文件夹中创建的对象。创建的任何子文件夹均会显示与其所在文件夹相同的选项。可创建文件夹的多个版本。
小贴士: 搜索
项目视图
可查找内容,而无需浏览并展开文件夹。拆分
项目视图
可同时查看项目的多个区域。
有关
项目视图
窗格的更多信息,请参见项目视图。

节点类型

项目节点包括不同的对象类型、对象实例和变量。有关如何创建、删除、重命名和管理不同节点类型的更多信息,请参见:
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal