搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
FTP
文件传输协议 (FTP) 用于在传输控制协议/Internet 协议 (TCP/IP) 网络中的计算机之间进行通信和传输文件。
本节包含以下内容:
FTP 服务器配置
FTP 客户端配置
通过 FTP 定期进行文件传输
要在网络中建立通信,FTP 连接需要一个服务器和一个客户端。以下部分介绍如何配置这两个元素。
创建项目
FTP 服务器配置
FTP 客户端配置
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal