搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
直接变频器连接
在您的项目中使用直接变频器连接功能,可以启用 PowerFlex 变频器。
直接变频器连接可用来:
基于预定义的变频器配置文件创建 PowerFlex 信息模型
创建客户端并从 PowerFlex 变频器读取数据。支持四种 PowerFlex 变频器:PF755、PF755TM、PF6000T 和 PF7000
小贴士:
直接变频器连接仅在 Windows
®
操作系统上受支持。
创建项目
设置直接变频器连接
在项目中启用 PowerFlex 标签
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal