系统对象
系统
对象通过网络和 IP 设置为系统提供网络配置。添加系统
对象以访问运行时网络接口的日期、时间和 IP 地址等系统设置,或者重新启动系统。将
系统
对象添加到项目后,会自动显示日期和时间
、设备
、显示
和应用程序
属性类别。使用动态链接浏览器将这些属性与变量绑定。在运行时,网络接口属性会自动添加到
系统
对象属性中,并显示当前的设置。例如,如果系统具有配置了两个其他 IP 地址的 LAN 网络接口,则在运行时,系统
对象属性将包含具有 LAN 网络其他 IP 地址的网络接口
类别。本节包含以下内容:
- 系统网络、IP 和运行时设置
- 创建系统对象
- 应用程序、日期和时间、设备、显示和网络接口的系统变量
- 创建重新启动按钮
提供反馈