Loading

变频器 (VFD)
Allen-Bradley

使用 Allen-Bradley 变频器 (VFD) 延长生产正常运行时间、提高产量并促进节能。
从这里开始
Loading
  1. 概览
  2. 产品
Open All Close All
概览
七种不同规格的 Allen-Bradley 变频器 (vfd) 展现了多种工业自动化电动机控制解决方案
Allen-Bradley 徽标

您的工厂依赖于驱动生产的机器,而智能 Allen-Bradley® 变频器 (VFD) 可助力这些机器充分发挥其性能。我们的设备可与可编程逻辑控制器轻松集成,以加快设置并简化运营。借助 PowerFlex® 变频器和集成驱动电机,提高生产率、延长正常运行时间并改善能效。

关键特征

Open All
Close All
专为在苛刻环境中运行而设计的优质变频器

您的生产需要可靠的 PowerFlex® 变频器 (VFD)。我们的低压和中压变频器旨在为您的关键电机应用提供精确的速度、转矩和方向控制。

PowerFlex 变频器符合严格的国际标准,包括 IEC、UL、CE 和 ISO 认证等。此外,每台变频器都经过测试,即使环境严苛,依然可以正常运行。

查看 50 多个变频器案例研究

利用智能集成实现快速简单的设置

Allen-Bradley VFD 和 Logix 可编程逻辑控制器可实现轻松集成。这种集成快速、无缝且具备可扩展性。易于使用的软件和工具可在单一开发环境中简化配置和编程。自动设备配置可简化维护并减少停机时间,助您保持正常运营。

了解如何使用自动设备配置

在同一个平台上管理过程、电源和电动机控制。

利用统一的平台,将过程、电源和电动机控制数据连接在一个 HMI 上,以便降低成本并更好地了解您的运营情况。

PowerFlex 变频器不仅能控制速度和力矩,还能实时了解能源使用情况、性能趋势和系统运行状况。将 VFD 数据与更广泛的运营相结合,您就可以改善流程、延长正常运行时间并降低风险。要实现这一切,只需一个强大的平台。

了解统一的过程和电源控制

帮助保护您的人员和生产免受风险

安全并不意味着牺牲生产率。Allen-Bradley 变频器提供集成安全选项,有助于降低风险、简化设计并满足您的安全标准。从基本的安全断开扭矩到高级安全功能,PowerFlex 变频器可提供硬接线和联网电动机控制解决方案,让您在不牺牲性能且不增加成本的情况下满足机器要求。

收听此播客

通过高效变频器降低能耗成本

我们的低压和中压变频器可将电机转速与需求相匹配,从而减少恒定转速运行造成的电力浪费,从而帮助降低能源成本。结合可编程逻辑控制器的协调控制,可以进一步减少能耗。PowerFlex 变频器支持高效同步磁阻电机和永磁电机。此外,再生变频器可将浪费的能源转化为可用电力。

查看我们的能效计算器

几乎可以应对任何应用挑战

PowerFlex 变频器具有卓越的精度,能够精确地控制速度和扭矩,从而驱动造纸机以 96 kph (60 mph) 的速度移动厚度仅为 100 微米的薄板。为独立机器配置我们的变频器,或者将变频器集成到 PLC 或全厂网络。PowerFlex 变频器提供安全、通信、I/O 和反馈等选件,让您能够灵活地设计所需的系统,从简单的速度控制到复杂的过程自动化,应有尽有。

请观看视频以了解详情

来自变频器的实时数据有助于做出更明智的决策

通过智能电机控制器应对您面临的重大生产挑战。PowerFlex 变频器可通过访问系统、机器和诊断数据来实现实时智能。具有预测性分析功能的变频器可帮助您在维护问题发生之前进行预测,从而实现主动规划。

了解智能电机控制

您可以信赖的专家支持

我们的现场服务专员随时随地为您的团队提供支持。从升级和迁移到变频器启动、试运转和远程监控,我们的服务可帮助您保持理想运行性能。我们的战略方法中内置了灵活、可扩展的网络安全解决方案,以帮助保护您的工业运营,增强完整性和抵御不断变化的威胁。

年度或定制维护协议可改善设备寿命和性能,而再制造和生命周期支持有助于在未来保护您的投资。

了解更多信息 

ROK Talk on Drives 播客系列
麦克风顶部带 Allen-Bradley 六角形徽标。旁边显示文本 ROK Talk on Drives。
ROK Talk on Drives 播客系列

收听并了解低压变频器、中压变频器和伺服驱动器的技术进步如何帮助工业企业朝着未来制造业前进。

查看全集

变频器可提高您的投资回报率

从基本的速度控制到复杂的过程自动化,Allen-Bradley 变频器提供了全面的电动机控制解决方案,以帮助延长正常运行时间和提高性能。

低压交流变频器 和集成驱动电机

三个并排 Allen-Bradley 变频器。这些电子变频器 (VFD) 通过多条电缆连接,可为工厂和商业建筑中的应用提供精确的电动机控制。
产品
紧凑型变频器

经济实用、节省空间且用途广泛。PowerFlex 紧凑型变频器采用模块化设计和直观编程,可帮助您更快地启动。可在高达 22 kW (30 Hp) 的各种应用场景中提高性能。 

查看产品

工程师在 PowerFlex 753 变频器 (VFD) 键盘上选择参数。此变频器是一排十几台变频器中的一台。
产品
通用 VFD

对于风扇、泵、压缩机、鼓风机和传送带等常见工业应用,PowerFlex 变频器可提供更可靠的性能和更灵活的配置选项,功率范围高达 270 kW (400 Hp)。

查看产品

工程师检查一排数十台高大的灰色工业级变频器 (VFD)。
产品
高性能 VFD

使用 PowerFlex 高性能变频器驱动工厂的关键机器。它们具有优秀的电动机控制、自监测平台和数字平台,可为高达 4500 kW (6000 Hp) 的应用提供出色的响应能力。

查看产品

灰色工业电子电机控制设备,具有多条进出电缆、开关和 LED。变频器用于电动机控制。
产品
On-Machine™ 解决方案

使用直接安装到机器上的分散式解决方案来构建更多模块化机器。加快安装速度,减少硬件、盘柜空间和外形尺寸方面的要求,提高机器灵活性。了解变频器或集成驱动电机解决方案。

查看产品

中压交流变频器

高大的灰色三段式工业机柜包含中压变频器电动机控制电子元件
产品
通用型中压变频器

使用 PowerFlex 6000T 中压变频器提高生产率和效率。这些非再生变频器更安全、更简约,具有更强的网络安全防护能力。为您的整个工厂的电机应用场景(风扇、泵、压缩机、密炼机、冷却器等)部署更轻松的集成,并实现直观的操作和可靠的性能。

查看产品

两名工程师检查一系列工业中压变频器 (VFD)。PowerFlex 7000 变频器
产品
专用中压变频器

如果您的应用项目有特殊要求,例如再生运行、液冷或电机电缆长度极长(最长 10 km / 6 mi),PowerFlex 7000 中压变频器可以为您提供帮助。它们可节约能源、增强安全选项、提高安装灵活性并降低运营成本。

查看产品

完成您的智能机器

将 PowerFlex 变频器与这些解决方案相结合,充分释放价值。这些集成技术协同工作,以加快试运转、减少停机时间并提供可执行洞察力,从而打造更智能、互联程度更高的机器,从而提高整个工厂的生产率和效率。

  • FactoryTalk Analytics GuardianAI
    FactoryTalk Analytics GuardianAI
    FactoryTalk Analytics GuardianAI
    通过 FactoryTalk Analytics GuardianAI 提供的即将发生资产故障的提前通知,优化维护活动并减少非计划性停机时间。
  • Studio 5000 设计软件
    Studio 5000 设计软件
    Studio 5000 设计软件
    用于所有控制条件的自动化系统设计软件。
  • 设计和组态软件
    设计和组态软件
    设计和组态软件
    利用我们的 Connected Components Workbench™ 软件简化独立机器开发并缩短多行业设计时间。
  • 可编程控制器
    可编程控制器
    可编程控制器
    了解 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器(适用于可扩展的高性能自动化场景)以及 Micro800 解决方案。
  • 工业机器人自动化
    工业机器人自动化
    工业机器人自动化
    我们与一批顶尖的机器人制造商开展合作,将前沿的机器人技术与行业领先的自动化软件相结合。
  • Emulate
    Emulate
    Emulate
    使用 Emulate3D™ 数字孪生软件扩展机器的设计和性能。
  • 人机界面
    人机界面
    人机界面
    可视化和人机界面解决方案有助于您满足生产力、创新和全球化需求。
  • I/O
    I/O
    I/O
    从基于机架的选项到 On-Machine™ 选项,我们广泛的 Allen-Bradley 输入/输出 (I/O) 模块产品组合可以满足您的所有运营需求。
  • 运动控制
    运动控制
    运动控制
    我们的运动控制产品系列包括各种伺服驱动器、伺服电机和执行器,可以满足您的独特应用需求。

使用变频器来实现节能

能耗成本和可持续性压力持续上升。研究表明,工业电机至少消耗了全球 30% 的电力,且其单速运行模式通常还会造成不必要的能源浪费。PowerFlex 变频器将电动机转速与需求相匹配,有助于降低成本和排放。使用我们的 VFD 计算器来量化节约效果、估算回报并比较产品。立即开始打造更智能、更环保的运营模式。

了解 PowerFlex 变频器的效率
手放在点亮的灯泡下,背景为绿色/黑色
工具
了解 PowerFlex 变频器的效率

查看其 IE 分类,确保您的变频器符合 IEC 61800-9-2。

计算风机和泵的节能效果
亚洲工程师从废水处理池取水,在经过工业环境背景下的程序化污水处理工段后检查水质。
工具
计算风机和泵的节能效果

使用我们的工具来估算您潜在的节能和碳减排效果。这些数据为投资 PowerFlex 变频器奠定了坚实的基础。

将 PowerFlex 变频器的效率与竞争对手进行比较
两名工程师负责检查液压泵的电子和机械功能。一名工程师拿着一台打开的笔记本电脑。
工具
将 PowerFlex 变频器的效率与竞争对手进行比较

了解 Allen-Bradley 变频器能在多大程度上帮助您充分提高能效并降低运营成本。

成效是衡量成功与否的标准

了解世界各地的制造商、OEM 和系统集成商如何使用 PowerFlex 变频器来提高生产率并降低能源成本。

  • 在 Energy Drive 的帮助下实现可持续性目标
    在 Energy Drive 的帮助下实现可持续性目标
    Case Study
    Case Study
    在 Energy Drive 的帮助下实现可持续性目标
    Energy Drive 利用变频调速技术帮助客户实现可持续性目标。
    立即阅读
  • 石油和天然气井场现代化通过四象限变频器实现大幅节能
    石油和天然气井场现代化通过四象限变频器实现大幅节能
    Case Study
    Case Study
    石油和天然气井场现代化通过四象限变频器实现大幅节能
    系统集成商 DSI 部署了 PowerFlex 755TR 变频器,对一家全球能源公司的基础设施进行了现代化升级,为持续增长铺平了道路。
    立即阅读
  • RUC Mining 携手罗克韦尔自动化共同发掘地下矿井提升机的发电潜能
    RUC Mining 携手罗克韦尔自动化共同发掘地下矿井提升机的发电潜能
    Case Study
    Case Study
    RUC Mining 携手罗克韦尔自动化共同发掘地下矿井提升机的发电潜能
    RUC Mining 为矿井提升机引入了依托罗克韦尔 PowerFlex 变频器系统的创新型再生能源存储解决方案。
    立即阅读
  • 主动式升级可节省饮料制造商的时间和成本
    主动式升级可节省饮料制造商的时间和成本
    Case Study
    Case Study
    主动式升级可节省饮料制造商的时间和成本
    工厂利用产品和服务激励计划实现电力和电气设备现代化。
    立即阅读
  • 可持续性对 Resolution Copper 至关重要
    可持续性对 Resolution Copper 至关重要
    Case Study
    Case Study
    可持续性对 Resolution Copper 至关重要
    在 Resolution Copper 矿区(力拓和必和必拓的合资企业),系统升级保护了员工、设备和环境
    立即阅读
  • BCPGroup 利用技术推动可持续发展
    BCPGroup 利用技术推动可持续发展
    Case Study
    Case Study
    BCPGroup 利用技术推动可持续发展
    BCPGroup 和 MAGNETA 利用永磁电机技术和人工智能应用来推进石油和天然气行业的可持续发展举措。
    立即阅读
  • 升级后的生物消化器设施提高了产量
    升级后的生物消化器设施提高了产量
    Case Study
    Case Study
    升级后的生物消化器设施提高了产量
    实时数据和远程访问有助于设施减少停机时间、增加天然气产量并改善碳强度报告
    立即阅读
  • 多路复用技术优化物料输送
    多路复用技术优化物料输送
    Case Study
    Case Study
    多路复用技术优化物料输送
    TEC Engineering 的新系统显著降低了物料运输投资和运营成本。
    立即阅读
  • Greenfield 工厂加快奶酪生产
    Greenfield 工厂加快奶酪生产
    Case Study
    Case Study
    Greenfield 工厂加快奶酪生产
    一家大型奶酪制造商求助于 Tri Tech Automation,为其新建工厂实施自动化和控制系统。
    立即阅读
  • Green Bay Packaging 打造未来工厂
    Green Bay Packaging 打造未来工厂
    Case Study
    Case Study
    Green Bay Packaging 打造未来工厂
    Green Bay Packaging 的新造纸厂使用数字技术提高产量,提升系统正常运行时间,实现可持续性发展目标。
    立即阅读
  • 神州机械打造智能无人起重机
    神州机械打造智能无人起重机
    Case Study
    Case Study
    神州机械打造智能无人起重机
    罗克韦尔自动化和神州机械开发了智能无人起重机解决方案,实现高效安全的起重机操作
    立即阅读
Open All
Close All
什么是变频器 (VFD)?它的工作原理是什么?

变频器是一种电子设备,通过调节交流电机电源的频率和电压来控制交流电机的速度和转矩。它使用脉宽调制技术将交流电源转换为直流电源,然后恢复为所需频率的交流。

使用变频器能获得的主要优势有哪些?

变频器将电动机转速与应用负载要求相匹配来提高能效,通过算法速度控制来减少机械磨损,并通过增强过程控制来提高生产线生产率。借助这些功能,它们可以降低运营成本并延长设备使用寿命。

如何为自己的应用场景选择合适的变频器?

选择取决于电机功率、电压、速度控制范围和应用类型(如泵、风扇、传送带)。同时考虑环境条件、电力质量需求和通信选项。我们建议与 Rockwell Automation 的 Studio 5000® 等自动化系统集成。

变频器有哪些常见问题,如何解决?

变频器是电网和旋转电机之间的主要设备,因此会遇到一系列不同的情况。当电网发生故障或电压骤降时,变频器可能会遇到过电压和缺相相关故障。当电机过载或轴承和定子绕组等部件发生机械故障时,变频器也可能发生故障。您工厂中最好的传感器就是变频器,因此当变频器发生故障时,请对系统进行故障排除。详细的故障信息可在 Rockwell Automation 知识库中找到。

Simplify Your Processes with the Right Resources and Support

Technical Documentation Center
Technical specifications, manuals and installation instructions.

Remote Technical Support
Real-time online and phone support from product specialists.

PartnerNetwork
A team of engineering specialists and suppliers that are leaders in the industry.

Literature Library
Publications that support Rockwell Automation, FactoryTalk and Allen‑Bradley products, services and solutions.

Knowledgebase
A database of questions and answers on a variety of products and technologies.

Connect with a Rockwell Automation Expert Today

We help you launch faster, reduce risk, and maximize results. Let’s build smarter, together.

Contact Us

根据您的活动,为您推荐以下内容

Loading
Loading
Loading
Loading
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(4)
Low Voltage AC Drives Chevron UpChevron Up
Drives Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
PowerFlex 525
我们的 PowerFlex 525 变频器提供 0.4 至 22 kW (0.5 至 30 Hp) 的功率额定值,涵盖 100 至 600V 的全球电压等级,提供各种电机控制和灵活的安装选项。
PowerFlex 523
我们的 PowerFlex® 523 交流变频器采用创新的模块化设计,支持快速简便的安装和配置。
PowerFlex 527
我们的 PowerFlex® 527 交流变频器专为与我们的 Logix PAC 配合使用而设计,以充分利用控制器的功能,并使用 Studio 5000 Logix Designer™ 来帮助简化机器开发和使用。
PowerFlex 4M
我们的 PowerFlex® 4M 交流变频器提供馈通接线和简易编程功能,能够灵活处理各种应用。
PowerFlex 753
我们的 PowerFlex® 753 交流变频器经济实用,易于在需要安全功能的通用应用中使用。
Powerflex 755TS
PowerFlex 755TS 低压变频器
通过预测性分析,PowerFlex 755TS 变频器 (VFD) 有助于提高生产率和正常运行时间,同时降低能源和维护成本。
Allen-Bradley Armor Powerflex 350
Armor™ PowerFlex® 350 变频器
我们的 Armor PowerFlex 350 机旁变频器提供了一种集成的、近电机的预设计解决方案,专为恶劣环境而设计。
Two tall, gray side-by-side metal cabinets comprise the PowerFlex 6000T variable frequency drive unit from Rockwell Automation – used to control motors in heavy industrial applications.
PowerFlex 6000 中压变频器 (VFD)
高性能中压变频器,适用于新建和改造的恒定和可变转矩电机控制应用:泵、传送带、搅拌机和冷却器
PowerFlex 直流
我们的全系列 PowerFlex® 直流变频器产品包括 PowerFlex 直流数字变频器、PowerFlex 直流独立调节器 (SAR) 和 PowerFlex 直流磁场控制器。
PowerFlex 40
我们的 PowerFlex® 40 交流变频器为 OEM、机器制造商和最终用户提供了性能增强型电机控制,且采用易于使用的紧凑型封装。
PowerFlex 40P
我们的 PowerFlex® 40P 交流变频器采用紧凑且经济实用的设计,提供闭环控制,并可选配类别 3 安全断开扭矩功能。
PowerFlex 400
我们的 PowerFlex® 400 交流变频器经过优化,可用于控制商用和工业风机及泵。
20 克 pf 755
PowerFlex 755
我们的 PowerFlex® 755 交流变频器非常适合各种电机控制应用,包括泵、风机和传送带。
PowerFlex 7000 中压变频器
我们的 PowerFlex 7000 中压变频器 (VFD) 为工业应用提供精确的电机速度和转矩控制,从而提高生产率并节省成本。
PowerFlex 4
我们的 PowerFlex® 4 交流变频器旨在满足全球 OEM 和最终用户对简便性、节省空间和成本效益的要求。
PowerFlex 70
我们的 PowerFlex® 70 交流变频器是紧凑型的电源、控制和操作员界面套件,旨在满足空间、简易性和可靠性的要求。
PowerFlex 523
PowerFlex 700
我们的 PowerFlex® 700 交流变频器可控制三相感应电机,适用于从简单的速度控制到苛刻的转矩控制等各种应用需求。
20l powerflex700l 交流变频器
PowerFlex 700L
我们的 PowerFlex® 700L 交流变频器提供 PowerFlex 700 矢量控制或 PowerFlex 700S 控制,采用全再生、液冷电源结构。
20d powerflex700s ac 变频器
PowerFlex 700S
我们的 PowerFlex 700S 交流变频器配备 DriveLogix™ 选件,将 PowerFlex 交流变频器的强大性能和灵活控制与高性能 Logix 引擎相结合,打造出功能强大且经济实用的变频器和控制解决方案。
700afe powerflex
700AFE PowerFlex 再生
我们的 Bulletin 700AFE 有源前端 (AFE) 再生直流母线电源已停产,不再销售。建议客户升级到我们的 PowerFlex 755T 变频器。
20s powerflex scr
20S PowerFlex SCR 桥
我们的 Bulletin 20S SCR 桥是非再生直流母线电源,为具有公共直流母线输入的交流变频器供电。
9303 DriveTools SP
DriveTools™ SP 是一系列软件工具,提供简化的界面,用于对选定的 PowerFlex® 交流和直流变频器进行编程、维护和故障处理。
POWERFLEX 6000T
PowerFlex 6000T 10 kV 框架 R 变频器体积更小,采用新的 TotalFORCE 控制平台。变频器共有三种框架尺寸可供选择:72 A、144 A 和 260 A。每个框架独立一个机柜,所有内部电缆均已连接。 72 A 和 144 A 变频器可选配工频旁路,集成在变频器机柜内部。因此,更易于安装,并且能够大幅缩短调试时间、降低调试成本。PowerFlex 6000T 10 kV 框架 R 变频器具备同步切换功能,支持多个电机系统,可节省能源并降低投资成本。此外,负荷分配功能支持多个变频器和电机组驱动同一个机械负载。变频器提供三种控制模式:磁通矢量控制、无传感器矢量控制和压频比控制。
An angled image facing left of the Allen-Bradley Armor PowerFlex 330 drive motor
Armor PowerFlex 330 集成驱动电机
即将推出!这款紧凑型、高效的集成驱动电机体积更小、重量更轻、安装更简便,将彻底改变机器设计。
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 变频器 (VFD)