Resolution Copper 项目由 Resolution Copper Mining 运营,该有限责任公司由 Resolution Copper Company(力拓集团有限公司的子公司)持有 55% 的股份,由 BHP Copper Inc.(必和必拓集团有限公司的子公司)持有 45% 的股份。
- 员工安全
- 资产保护
- 减少环境影响
- 通风、温度和水质控制
- 通风/冷却系统效率提高 5%
- 公用事业成本降低 10%
- 每年节省 100 万美元的公用事业成本
Edgar Cossio 是 力拓集团的高级电气工程师。该公司是全球领先的矿业公司,与必和必拓铜业公司共同参与了 Resolution Copper Mining 合资企业。该合资企业负责运营 Resolution Copper 项目,该项目是一个拟建的地下矿山,位于亚利桑那州凤凰城以东 60 英里处的前马格玛矿场址。
矿床位于地表下近 7,000 英尺,是当今未开发的最重要的铜矿床之一。一旦全面投产,该矿山将有潜力供应近 25% 的美国铜需求。
“随着大家纷纷投身于电动汽车 (EV) 和电气化浪潮,这个项目的启动至关重要,因为铜是使用的关键矿物之一,”Cossio 解释道。“需求将继续增加。”
电动汽车使用的铜是传统汽车的四倍。Resolution Copper 项目拥有足够的铜,可以在 2040 年前制造近 2.2 亿辆电动汽车,约占全球供应量的一半。但在地下 1.3 英里处,安全、可持续地开采这些铜矿是 Resolution Copper 的首要任务。
通风、温度和水控制对工人和设备安全至关重要
在地下矿井中,温度和湿度自然会非常高。矿业公司必须找到方法来维持良好的工作条件,确保员工安全并确保设备可靠运行。
此外,随着工人进入采矿区,必须从基岩中排出水、处理和监测水,这一过程称为排水。
井筒翻新和系统升级可降低风险并尽可能减少环境影响
Resolution Copper 在为未来的运营做准备时一直在应对这些挑战。该公司对矿山的两个竖井进行了改造,使其成为美国最深的竖井之一。此外,他们还连接了这两个竖井,为矿山提供了额外的进出通道,从而改善了地下通风和员工安全。
此外,作为其减少能源使用的可持续发展承诺的一部分,Resolution Copper 还开始升级其通风系统,包括冷却设备。
“我们所做的最大一件事就是审视我们的控制系统。我们如何通过实施新技术来实现自动化,使其更具可持续性和环保性,例如用变频器替换冷却器的自启动驱动器?”Cossio 说。
公司安装了 PowerFlex® 变频器,并调整了冷却系统中使用的乙二醇浓度。乙二醇是一种影响系统性能和效率的防冻成分。随着矿山开发的推进,通风升级工作将继续进行。
为排水,Resolution Copper 实施了一个多阶段排水系统,该系统可以以每分钟 600 至 700 加仑的速度抽出水。水经过一系列不同深度的站点,然后进入现场水处理厂,最终被回收为饮用水或引入灌溉区,供农民用于作物和牲畜。Resolution Copper 选择了 Rockwell Automation 的 PlantPAx® 分布式控制系统 来管理这一复杂过程。
“鉴于我们的脱水系统的重要性,尤其是所有资产都在地下,PlantPAx 似乎是为我们未来的成功奠定基础的正确解决方案,”Cossio 解释道。“目前,项目正处于开发阶段。PlantPAx 为我们提供了必要的主干和可靠性,以确保矿山为未来做好了正确的准备。通过从头到尾的过程控制,它将帮助我们保护员工和设备,同时减少停机时间并提高可靠性。”
显著节能并提高系统效率
同时,通过将 VFD 作为初始通风和冷却系统升级的一部分,Resolution Copper 的系统效率提高了 5%,公用事业成本降低了 10%。
“即使使用过程控制网络,使用自启动器时也无法控制速度,因此通常情况下,电机轮在启动时会消耗更多的电流。”Cossio 说。“使用 VFD 后,我们能够减轻初始上升周期中消耗的电力,这样就能节省大量电力。”
这种能源消耗的减少每年可节省约 100 万美元,Resolution Copper 计划将这笔“可观的节省”用于其他可持续发展计划。
“这个项目必须要考虑环境因素。”Cossio 解释说。“我们与罗克韦尔自动化的合作伙伴关系是取得成功的关键,尤其是考虑到我们正在尝试实施的所有新技术和其他一切。”
发布时间 2024年3月7日