Faith Technologies Inc. 是工程、建筑、制造和清洁能源领域的国家领导者。
- 设施陈旧
- 地理位置偏远
- 商业模式效率低下
- 数据访问和报告能力有限
- 工厂和系统升级
- FactoryTalk® View SE
- FactoryTalk® ViewPoint
- FactoryTalk® Historian
- PowerFlex® 750 系列变频器
- PlantPAx® 分布式控制系统
- 提高日常天然气产量
- 减少每月停机时间
- 实时数据采集
- 改进报告
- 远程访问
Wade Leipold 是 Faith Technologies Incorporated (FTI) 的执行副总裁,该公司是工程、建筑、制造和清洁能源领域的全国领先企业。 该公司是 罗克韦尔自动化合作伙伴网络™的金级成员。 Leipold 负责 FTI 的系统集成和自动化解决方案。
过时的设施和低效的商业模式
FTI 的一位客户在威斯康星州米德尔顿经营着一个生物消化器设施,该设施将牛粪转化为可再生天然气。当时,该设施燃烧天然气来发电。
“这种商业模式并不十分有效,他们希望改变这一过程,提炼天然气并将其直接注入天然气管道,”Leipold 说。“该设施也很陈旧,所以他们想进行一些更新。由于该设施位于 100 英里之外,他们希望能够根据需要进行远程访问、监控和故障排除。”
此外,生成和报告历史数据也是一个问题。
“像这样的设施会根据 CI(碳强度)得分来衡量,这个得分表示生产一定量的能源所排放的温室气体的数量。得分越低,天然气的价值就越高,”Leipold 解释说。“他们需要一个能够捕获这些数据、报告数据并提供天然气真实价值的控制系统。”
设施和系统升级
作为客户设施和系统升级的一部分,FTI 实施了多个 FactoryTalk® 软件产品。
“我们使用 FactoryTalk® View SE 进行监控,FactoryTalk® ViewPoint 实现远程访问,然后使用 FactoryTalk® Historian 收集数据,”Leipold 说。“此外,我们还更新了控制和部分驱动器。具体来说,我们在整个工厂中进行了 PowerFlex® 750 驱动器升级,然后实施了 PlantPAx® 分布式控制系统 以实现整体控制和数据采集。”
客户在该工厂已经部署了罗克韦尔自动化设备,Leipold 表示这使得升级工作变得轻而易举。Leipold 认为客户在规划过程中早期就与 FTI 合作是项目成功的关键。
“我们能够了解他们的挑战,制定计划来缓解这些挑战,并实施具体的解决方案,”Leipold 说。“然后我们继续跟进,确保他们从系统中获得所需的东西。”
提高产量并缩短停机时间
现在,FTI 的客户能够收集实时数据并远程访问工厂控制系统,从而更轻松地监控、维护和解决问题。他们能够生成必要的报告。基于本地和云的存储提供了系统弹性。
“与罗克韦尔自动化合作开发和实施支持该客户的解决方案非常棒,”Leipold 说。“他们已经看到了很多改进。总体而言,他们的停机损失逐月下降,他们的天然气产量也在增加。”
Leipold 估计,在过去的一年里,生物消化器每天产生的天然气超过 139 热量单位。1 热量单位等于 100,000 英热单位。
访问我们的可再生能源页面,了解我们如何帮助公司加速能源转型。
发布时间 2024年4月24日