Loading
案例研究 | 纸浆和造纸、家庭和个人护理
Recent ActivityRecent Activity

Encore Tissue 通过 PlantPAx DCS 提升工厂可靠性

用户友好型软件可提高关键组织制造设备的生产率

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
两盒 Encore 纸巾 icare
Encore 纸巾徽标

Encore Tissue 成立于 1998 年,当时 Holckner 家族收购了一家小型纸巾业务。Encore 的愿景从一开始就很明确;为澳大利亚市场提供优质的纸巾产品,同时努力实现社会、经济和环境的可持续发展。

挑战

  • 随着产量的增加,Encore Tissue 寻求一种现代化的 DCS 解决方案,该解决方案能够提高生产率,提供用户友好的界面,并提供长期支持。
解决方案

  • 经过彻底审查,Encore Tissue 选择了 PlantPAx® 分布式控制系统 (DCS) 来替换旧的解决方案。
结果

  • 通过实施 PlantPAx,Encore Tissue 现在拥有一个统一的系统。Rockwell DCS 与 Rockwell 安全控制器通信,后者控制 PowerFlex® 变频器。这简化了与变频器系统的集成,并且使未来的升级变得简单。

Encore Tissue 是澳大利亚领先的卫生纸和纸巾制造商,通过升级到罗克韦尔自动化的PlantPAx®分布式控制系统 (DCS),提高了其维多利亚工厂的效率和可靠性。

罗克韦尔与生产 icare 卫生纸等家用品牌的 Encore Tissue 合作超过 20 年,最初在 2000 年代初期对纸巾机的直流驱动系统进行改造,然后在 2014 年将一半转换为交流驱动系统,2017 年将另一半转换为交流驱动系统。交流驱动系统基于罗克韦尔的PowerFlex® 755。 纸巾机的升级使 Encore Tissue 能够提高工厂的生产输出。

Encore Tissue 是一家澳大利亚家族企业,致力于为澳大利亚市场提供优质的纸巾产品,同时努力实现社会、经济和环境的可持续发展。

挑战

随着产量的增加,Encore Tissue 寻求一种现代化的 DCS 解决方案,该解决方案能够提高生产率,提供用户友好的界面,并提供长期支持。

Encore 纸巾机

Encore Tissue 项目经理 Mark Camilleri 表示:“我们现有的 DCS 已经过时,不再受支持。Rockwell 通过长期合作对我们的机器和工厂有着深入的了解,因此我们聘请他们来研究升级我们的 DCS。”

除了新功能外,Encore Tissue 还希望新的 DCS 解决方案具有用户友好的软件界面,便于多个团队使用。

解决方案

经过彻底审查,Encore Tissue 选择了罗克韦尔自动化的 PlantPAx DCS 来替换旧的解决方案。

“PlantPAx 是一个开放式 DCS,这意味着合作伙伴公司(例如熟悉该系统的系统集成商)也可以提供支持。”罗克韦尔自动化南太平洋地区总监 Adrian Giecco 解释道。

Encore Rockwell Automation PlantPAX DCS

PlantPAx 是一种现代化的分布式控制系统,为纸浆和造纸、制造、过程工程、采矿和资源、食品和饮料、水和废水处理以及各种工业领域的公司提供单一的全厂控制系统,以提高灵活性、提升效率、降低成本并实现更好的业务决策。

“PlantPAx 软件与 Encore Tissue 已经在使用的罗克韦尔变频器系统共享同一平台,因此他们的员工已经熟悉如何使用它,这意味着迁移到 PlantPAx 的学习曲线更小,”Giecco 说。

Encore 机架 5

The new PlantPAx solution (hardware pictured), uses the same software platform as existing Rockwell drives, so staff are already familiar with many of its functions

为了实现平稳过渡,罗克韦尔能够从现有 DCS 中提取代码和逻辑配置,并将其重新映射到 PlantPAx 逻辑中,从而确保对象报警、限值、整定、基准值和其他设置保持不变,无需重新调试或重新整定。

“这是一种经过验证的方法,可以快速将过程功能迁移到 PlantPAx 标准,并尽可能降低风险。”Giecco 说。

“罗克韦尔在该项目中降低风险的另一种方法是重新使用现有接线。现有控制系统使用 Allen-Bradley® ControlLogix® 硬件,因此,I/O 模块可以作为‘同类’系统进行更换,同时保持现有的端子模块和接线束完好无损,从而显著降低迁移风险并缩短调试时间。”

结果

通过实施 PlantPAx,Encore Tissue 现在拥有了一个统一的系统。Rockwell DCS 与 Rockwell 安全控制器通信,后者控制 PowerFlex 变频器。这简化了与变频器系统的集成,并且使未来的升级变得简单。

“由于硬件老化,我们需要进行升级,因此选择 Rockwell 意味着我们将获得一家拥有专门且成熟的过程自动化经验的公司的更好支持。”Camilleri 说。

“Encore Tissue 还通过 Rockwell Automation 库存零件管理协议来管理关键备件。”他说。

新系统还减少了物理占用空间,只需要两个控制器而不是四个,并且占用更少的面板空间。

“PlantPAx 还旨在让 Encore Tissue 等制造商更简单、更高效地遵循行业标准和杰出范例,”Giecco 说。

为了尽可能顺利地进行调试和启动,罗克韦尔进行了为期数周的广泛工厂验收测试 (FAT) 阶段。

“FAT 通常只需要几天,但我们希望 Encore Tissue 的一切都能顺利运行,因此我们对测试进行了详细的说明。”Giecco 说。

“因此,从调试开始到生产,整个移植过程仅用了四天时间,过渡效率非常高。”

“机器离线时需要采取的步骤都在从纸张离线到纸张上线的 72 小时窗口内完成,从而在紧张的时间窗口内取得了成功的结果。”

发布时间 2025年8月18日

主题: Optimize Production Production Automation Process Solutions Pulp & Paper Household & Personal Care PlantPAx
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left Encore Tissue 通过 PlantPAx DCS 提升工厂可靠性