Loading
案例研究 | 矿业
Recent ActivityRecent Activity

在 Energy Drive 的帮助下实现可持续性目标

Energy Drive 利用可调速变频器技术帮助客户实现可持续性目标

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
位于南非的 sibayne stillwater 矿山

让我们认识一下 James Hynd,Energy Drive 首席执行官。Energy Drive 与多家能源密集型企业合作,共同实现能源相关可持续性目标。

James 表示:“归根结底,我们的工作是实现能源节约,进而减少碳排放。如果您考虑选择我们的解决方案,就等于为可持续发展增添助力,最终将帮助客户达成业务目标。这是在做正确的事情,我们收获的不仅仅是低成本,还有可观的节省净额。”

观看视频

视频
在 Energy Drive 的帮助下实现可持续性目标

Energy Drive 利用可调速变频器技术帮助客户实现可持续性目标

James Hynd,Energy Drive 首席执行官

James HyndEnergy Drive 首席执行官

改善能效

跨国采矿和金属加工商 Sibanye-Stillwater 雇佣 Energy Drive 来改善矿山通风系统的能效,并加快该方案实施。Energy Drive 首先聚焦 Sibanye 在南非的两座金矿配备的大型地面通风扇。通风对于地下采矿至关重要,同时也需要消耗大量能源。

James 表示:“出于健康和安全考虑,通常应至少配备一台主用通风扇以及一台备用通风扇,以应对突发故障。我们为两台通风扇的电机安装了变频器,进行了调优设置,然后使两台通风扇同时运转并调低它们的转速。”

显著的可持续性效益

通过使用罗克韦尔自动化 PowerFlex® 6000T 变频器控制和降低通风扇转速,Energy Drive 使得第一座通风井和第二座通风井的平均节能率分别达到了 62% 和 48%。升级后的两座通风井已顺利运转近一年,他们很快会将第三座通风井投入试运转。James 估计这三个升级项目将在合同期内实现节能约 360 千兆瓦 (GWh)。

James 补充道:“这相当于每个月为南非节省了 5,000 户家庭的用电。更重要的是,如果衡量其可持续性价值,整个过程有望实现 379,000 吨碳减排。” 此外,经过优化的系统还大幅降低了水和煤炭的消耗。

助力保护矿工安全

更重要的是,Energy Drive 能够以电子方式从地面控制升级后的系统。James 表示:“所有系统均进行 7 X 24 小时全天候监测,并且提供关键状况预警。现在我们同时运行两台通风扇,如果其中一台发生故障,系统会自动使另一台加速运转,确保井下矿工健康和安全不受威胁。”

同时监测和运行两台通风扇的另一个好处是能够改善设备性能和维护工作。

James 将项目的整体成功归功于“配合度极高”的客户,因为他们“坚定使用技术提升运行性能和安全性,以及罗克韦尔自动化的卓越技术。”

深入了解 Energy Drive、罗克韦尔自动化和 Sibanye-Stillwater 如何合力实现大幅节能,敬请查阅更多项目细节。  

发布时间 2023年1月30日

主题: Drive Sustainability Sustainability Mining Low Voltage MCCs Medium Voltage MCCs Low Voltage AC Drives Medium Voltage AC Drives Drives
订阅

订阅罗克韦尔自动化快讯,从收件箱直接获取新消息、思想领导力和信息。

订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 在 Energy Drive 的帮助下实现可持续性目标