Loading
案例研究 | 石油和天然气
Recent ActivityRecent Activity

BCPGroup 利用技术推动可持续发展

BCPGroup 和 MAGNETA 利用永磁电机技术和人工智能应用来推进石油和天然气行业的可持续发展举措。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
bcp 集团和 magenta 员工站在使用人工举升技术的油气现场的井泵前
bcp 组徽标

BCPGroup 是油气行业人工举升系统中使用的智能控制器和解决方案的领先开发商、制造商和安装商。该公司在全球各地的油井中安装了超过 5000 个系统。

其最新的子公司 MAGNETA 位于德克萨斯州休斯顿,作为其北美总部,开发永磁电机技术及其相应的人工智能应用。

Alexander Mendoza
Alexander Mendoza
BCPGroup首席执行官兼总裁
Diego Mendoza
Diego Mendoza
商务拓展,MAGNETA
挑战

  • 减少能源使用
  • 减少碳足迹
  • 符合国际环境要求
  • 减少谐波
  • 控制成本
解决方案

  • PowerFlex® 755TR 变速变频器
  • PowerFlex® 6000T 中压交流变频器
  • CILA2S® 5G MAGNETO 通用智能控制器
  • MAGNETO 永磁电机解决方案
  • MAGNETO 人工智能 FOS 平台技术
结果

  • 泵送应用可节省 20% - 30% 的能源
  • 人工举升和泵送应用的维护成本降低 40%
  • 油井生产率提高 30%

几十年来,BCPGroup 一直是石油和天然气行业人工举升系统智能控制器和解决方案的可信开发商、制造商和安装商。该公司在美国、墨西哥、哥伦比亚、委内瑞拉、厄瓜多尔、秘鲁、巴西和埃及的油井中安装了超过 5000 个系统。

其最新的子公司 MAGNETA 作为公司的北美总部,也是开发永磁电机 (PMM) 技术和人工智能 (AI) 应用的中心,这些技术和应用将帮助石油和天然气公司推动可持续发展。

作为 罗克韦尔自动化合作伙伴网络™ 计划 的金级 OEM 成员,BCPGroup 自 23 年前成立以来,一直与罗克韦尔自动化密切合作,将其技术嵌入 BCPGroup 的产品中。

“我父亲创办这家公司时,依靠的是前沿技术和创新,并寻求业内杰出的合作伙伴,”MAGNETA 业务开发负责人 Diego Mendoza 说。“这就是我们与罗克韦尔自动化合作的原因。我们将他们的所有产品整合到我们的解决方案中。”

这包括 BCPGroup 的创新 AI 应用。

“如今,人人都在谈论 AI,”BCPGroup 首席执行官兼总裁 Alexander Mendoza 说。“但自从我们首次推出人工举升系统智能控制器以来,我们已经使用了 23 年的 AI。AI 已经成为我们工作的一部分。”

挑战

减少能源使用和环境影响

在全球减少能源消耗和环境影响的要求推动下,石油和天然气公司正在寻求更可持续的运营方式,同时保持生产力和竞争力。BCPGroup 创立了 MAGNETA,以扩大其智能控制器的使用范围,因为他们知道这可以帮助石油和天然气公司实现其可持续发展目标。

Diego 解释说:“可持续发展对我们来说是一个非常重要的问题,也是一个非常重要的挑战。我们长期以来一直在帮助石油和天然气公司减少能源使用并提高生产力。与 Rockwell Automation 一起,我们希望将努力重点放在美国石油行业,因为公司开始推进其可持续发展目标。我们可以提供帮助。”

解决方案

人工智能驱动的控制、PMM 电机和能源优化技术

为此,BCPGroup 在 MAGNETA 品牌旗下开发并推出了一系列产品,包括:

  • 用于抽油杆泵 (SRP)、螺杆泵 (PCP) 和电潜泵 (ESP) 的 CILA2S 5G MAGNETA 通用智能控制器,
  • 永磁电机 (PMM) 解决方案,以及
  • 人工智能磁通定向无传感器 (FOS) 平台。

采用 AFE 技术的 PowerFlex® 755TR 变速变频器 和 PowerFlex® 6000T 中压交流变频器,两者均采用 PMM 控制,嵌入 MAGNETA 产品线中。

“罗克韦尔自动化是完美的合作伙伴。他们和我们一样致力于满足石油和天然气行业的可持续发展需求,并将其在变速变频器方面的专业知识带入了这一挑战,”Diego 说。“他们提供了采用 AFE 技术的前沿变速变频器,可减少电网的谐波反馈。他们还与我们合作开发了 PMM 控制固件,我们可以将其普遍应用于所有人工举升方法的 PMM 应用中。”

结果

显著节省能源和运营成本

根据初步测试,BCPGroup 认为 MAGNETA 有助于石油和天然气公司实现显著的能源和成本节约。

Diego 解释说:“我们的模拟非常精确,我们预测每口井的能源节约在 20% 到 30% 之间。” “将其乘以数千口井,这就是我们可以帮助行业消除的能源支出的一大部分。”

此外,MAGNETA 的 AI 功能提供了对井操作的实时数据分析,因此用户可以根据井的当前运行状态设置预防性维护警报和优化控制。BCPGroup 估计,这将帮助用户将人工举升和水泵应用的维护成本降低 40% 以上。

Alexander 说:“罗克韦尔自动化和 BCPGroup 正在为美国石油和天然气行业带来先进的技术,这将有助于降低他们的运营支出和资本支出,同时还可以减少他们运营的碳足迹。” “这些都是将推动行业发展的颠覆性技术。”

发布时间 2024年10月16日

主题: Drive Sustainability Oil & Gas Drives
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left BCPGroup 利用技术推动可持续发展