采用 TotalFORCE 技术的 PowerFlex 变频器提供高性能电机控制、先进的自监测功能和实时运行系统数据。客户利用这项智能技术可以帮助:
- 提高生产率
- 延长设备正常运行时间
- 提高能源效率并节省维护成本
无论您的行业或应用如何,低压和中压 PowerFlex 变频器都能帮助您实现生产和运营效率目标。
通过智能变频器提高生产率
将您的生产线转变为战略优势
PowerFlex 变频器通常是运营的主力军,能够提供驱动所需的电力以实现理想的生产率,并提供实时信息,让您的团队快速做出决策,确保生产线持续运行。
与市场上的其他变频器不同,采用 TotalFORCE 技术的 PowerFlex 变频器可以:
- 通过自动变频器调节和自适应控制来缩短启动时间,这些功能可以自动适应运行条件并进行调整以维持生产
- 预测内部组件寿命,监控连接的资产,并提供高级通知以减少计划外停机
- 通过高级信息防止生产浪费,减少计划外停机事件
- 通过 XT 腐蚀性气体防护提供一层防御,抵御腐蚀影响
计划外停机每年给工业制造商带来近 500 亿美元的损失 - 《福布斯》
通过预测性维护缩短设备停机时间
采用 TotalFORCE 技术的 PowerFlex 变频器提供主动式正常运行时间管理
通过获取有关系统健康状况的准确信息,您可以缩短停机时间,降低维护和备件成本以及机械磨损。
操作员会收到可能影响变频器或电机健康状况的问题通知,例如过热、熔断器熔断或组件运行时间。通过预测性分析数据,您可以采取措施并控制停机,在计划的停机时间内维修或更换设备。
通过实时数据延长设备正常运行时间:
- 模拟设备的预期输出
- 当变频器组件达到预设的预测寿命阶段时,通过安全以太网网络接收通知
- 实时接收电机控制性能数据 – 持续监控系统健康状况
- 设置分析模型以测量环境温度、设备速度或其他特性
使用智能变频器降低能源成本
能耗是制造业最大的运营成本之一
高效的 PowerFlex 变频器符合 Ecodesign 新能源指令,能够根据应用的功率需求为变频器“量身定制”合适的规格。
- 可用的有源前端技术将再生能源输送到输入电源
- 自适应控制有助于实现变频器的优化调节,以尽可能提高输出电流和电机转矩
- 能量暂停功能可降低风扇转速,并将 PowerFlex 755T 变频器或母线电源设置为低能耗状态
- 谐波抑制和功率因数校正可减少能耗
- 降低电机转速可节省多达 50% 的能耗
- 确保高效运营。测试并验证生产效率最高的 PowerFlex 变频器和电机组合
- 通过 PowerFlex 6000T 变频器的同步传输系统降低峰值能耗。它通过无缝同步和同步过渡将功率输出与公用事业的线路功率相匹配
提高生产率、正常运行时间和节能
采用 TotalFORCE 技术的 PowerFlex 变频器可提供实时工业控制系统智能
采用 TotalFORCE 技术的 PowerFlex 变频器解决行业难题
智能变频器选项
愿(总)FORCE 与你同在
在《ROK Talk on Drives》第 5 集中,Jim 和 Neal 将深入探讨一个 Jim 非常关心的话题——TotalFORCE 技术。TotalFORCE 是 Allen‑Bradley PowerFlex 755T 低压变频器和 PowerFlex 6000T 中压变频器的通用控制技术。特别嘉宾包括 Sayantani Ganguly(中压变频器)和 Adam Davis(低压变频器)。