创建控制器项目

要创建控制器项目,请使用
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序。
  1. 打开 Logix Designer 应用程序并单击 New Project。
  2. 选择控制器目录号,为控制器命名,然后点击 Next。
    下图显示了在 Logix Designer 中如何命名新的 CompactLogix 5380 控制器项目。
    下图显示了在 Logix Designer 中如何命名新的 ControlLogix 5580 控制器项目。
    下图显示了在 Logix Designer 中如何命名新的 ControlLogix 5590 控制器项目。
  3. 定义控制器的属性,并点击 Finish:
    下图显示了在 Logix Designer 中如何完成新的 CompactLogix 5380 项目。
    下图显示了在 Logix Designer 中如何完成新的 ControlLogix 5580 项目。
    下图显示了在 Logix Designer 中如何完成新的 ControlLogix 5590 项目。
对于新的
ControlLogix®
5590 项目,控制器默认为安全项目。要在非安全项目中使用控制器,在 Controller Properties 对话框中的 Safety 选项卡中取消选择 Safety Enabled 复选框。
有关更改项目的详细信息,请参见 更改控制器项目类型。
下图显示了在 Logix Designer 中取消选择 Safety Enabled 的位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal