使用
Who Active、
Who Active 或
Network Browser 与控制器联机

要与控制器联机,必须首先在
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序中指定通信路径。
重要提示: 从 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序版本 38.00.00 开始,RSWho/Who Active 已更名为 Network Browser。
重要提示: 从 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序版本 38.00.00 开始,RSWho/Who Active 已更名为 Network Browser。
  1. 打开或创建 Logix Designer 应用程序项目。
  2. 在应用程序中,单击
    Who Active、
    Who Active 或
    Network Browser。
    下图所示为 Logix Designer 中 RSWho 的示例。
    下图所示为 Logix Designer 中 RSWho 的示例。
    下图所示为 Logix Designer 中的 Network Browser 的示例。
  3. 扩展通信路径并选择控制器。
  4. 要在项目文件中存储路径,单击 Set Project Path。
    小贴士:
    如果在项目中存储了项目路径,则不必在每次联机时选择路径。
  5. 在选择通信路径之后,单击 Go Online。
    下图所示为在 Logix Designer 中,为 CompactLogix 5380 控制器点击进入联机的位置。
    下图所示为在 Logix Designer 中,为 GuardLogix 5580 控制器点击进入联机的位置。
    下图所示为在 Logix Designer 中,为 ControlLogix 5590 控制器点击进入联机的位置。
    联机将使用树中高亮显示的节点,与项目中的路径设置无关。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal