从安全控制器上传的注意事项

对于安全项目,
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序将对项目与控制器中的以下信息进行对比:
  • 控制器序列号(若选择“匹配项目与控制器”)
  • 打开的项目与控制器项目
  • 固件主版本和次版本
  • 安全签名(如有)
重要提示:
无论脱机项目和控制器处于安全状态还是安全锁定状态,均允许上传操作。锁定状态跟随所上传项目的状态。
上传操作
响应
如果启用匹配项目与控制器,则 Logix Designer 应用程序将检查打开项目的序列号与控制器的序列号是否一致。
  • 连接至正确的控制器,或确认该控制器是正确的控制器。
  • 选择要上传的新项目,或通过选择 Select File 来选择其他项目。
  • 如果是正确的控制器,则勾选 Update project serial number 复选框,允许执行下载。修改项目序列号,使其与控制器序列号一致。
Logix Designer 应用程序检查打开的项目是否与控制器项目一致。
  • 如果项目不匹配,则必须选择一个匹配文件或取消上传过程。
  • 如果项目匹配,则软件将检查脱机(打开的)项目的更改情况。
Logix Designer 应用程序将检查脱机项目的更改情况。
  • 如果脱机项目没有更改,则无需上传即可联机。单击 Go Online。
  • 如果打开的项目中的更改没有显示在控制器中,则可选择上传项目、取消上传或选择其他文件。
正在上传安全签名…
只有当与控制器中的安全签名一致的安全签名不存在于离线项目中时,上传期间将显示此消息。
如果选择 Upload,将上传标准和安全应用项目。如果存在安全签名,也会被上传。项目的安全锁定状态反映了链接(控制器)项目的原始状态。
小贴士:
在上传之前,如果存在离线安全签名,或离线项目已安全锁定但控制器却安全解锁或没有安全签名,则由在线值 (没有安全签名的安全解锁) 代替离线安全签名和安全锁定状态。如果不希望永久保存这些更改,则在上传后不保存脱机项目。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal