使用
Who Active、
Who Active 或
网络浏览器从控制器上传

当从控制器上传项目时,项目将从控制器复制到
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序中。
完成通信路径设置后,可使用
Who Active or
Who Active or
Network Browser 对话框中的功能将项目上传到控制器。
重要提示: 从 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序版本 38.00.00 开始,RSWho/Who Active 已更名为 Network Browser。
重要提示: 从 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序版本 38.00.00 开始,RSWho/Who Active 已更名为 Network Browser。
按照以下步骤从控制器上传项目。
  1. 在选择通信路径后,单击 Upload。
    下图显示了 Logix Designer 中 Who Active 对话框的上传位置。
    下图显示了如何在 Logix Designer 中上传项目。
    下图显示了如何使用 Network Browser 上传项目。
  2. 在 Connected to Upload 对话框中,确认要上传的项目,然后点击 Upload。
    下图显示了 Logix Designer 中的 Connected to Upload 对话框中的项目上传位置。
    下图显示了 Logix Designer 中的 Connected to Upload 对话框中的项目上传位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal