与控制器联机的注意事项

编程软件根据离线项目是否是新项目或离线项目是否做了修改来确定目标控制器是否可进入在线状态。
  • 如果为新项目,则必须首先将项目下载至控制器。
  • 如果对项目进行了更改,则提示您上传或下载。
  • 如果没有更改,则可联机监控项目的执行情况。
有很多因素会影响这些过程,包括“项目与控制器匹配”功能和“固件版本匹配”功能。
对于安全控制器来说,附加注意事项包括安全状态与故障、是否存在安全签名以及项目和控制器的安全锁定/安全解锁状态。

项目与控制器匹配

“匹配项目与控制器”功能会影响到标准和安全项目的下载、上传以及联机过程。该功能在 Controller Properties 对话框的 Advanced 选项卡上。
如果在脱机项目中启用了“匹配项目与控制器”功能,则 Logix Designer 应用程序将对该脱机项目中的控制器序列号与所连接控制器的序列号进行比较。如果它们不一致,则必须取消下载/上载,连接到正确的控制器,或确认已连接到正确的控制器,该控制器将更新项目中的序列号,使其与目标控制器的序列号一致。
项目与控制器匹配
下图显示了在 Logix Designer 中启用“匹配项目与控制器”的位置。

固件版本匹配

固件版本匹配会影响下载过程。如果控制器版本与项目版本不一致,则提示您更新控制器固件。Logix Designer 应用程序允许更新固件,作为下载序列的一部分。
重要提示:
若要更新控制器固件,请先安装固件更新包。
可从产品兼容性和下载中心下载固件及关联文件(例如 AOP、EDS 和 DTM)并查看产品发行说明,网址:rok.auto/pcdc。
小贴士:
此外,您也可以通过在 Logix Designer 应用程序的 Tools 菜单中选择
ControlFLASH Plus®
来升级固件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal