更改工作模式

您可使用控制器前端的开关更改工作模式。
要更改工作模式,必须物理更改开关位置,使其与所需的工作模式一致,如下表所示。
控制器开关位置和工作模式
开关位置
工作模式
RUN
运行模式
REM
  • 远程运行模式
  • 远程编程模式
  • 远程测试模式
PROG
编程模式
当开关处于 REM 位置时,存在以下三种可能的模式:
  • 要激活远程运行模式,将开关从 RUN 移动到 REM。
  • 要激活远程编程模式,将开关从 PROG 移动到 REM。
  • 要激活远程测试模式,请使用编程软件以及 REM 开关位置。
当控制器上的开关设置为运行模式时,将禁用在线编辑、程序下载和固件更新等功能。有关禁用功能的列表,请参见《控制器工作模式》。
开关利用机械方式来增强控制器和控制系统的安全性。对于以类似方式控制用户访问控制器的其他授权和身份验证方式(如
FactoryTalk® Security
服务),物理开关可对其进行补充。
重要提示:
在控制器维护和调试期间以及需要对控制器进行访问以更改程序、配置或固件时,将开关置于 REM 或 PROG 模式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal