使用 Recent Communications Path 与控制器进行在线连接

您也可以选择一个近期使用过的通信路径进行联机或将其应用于您的项目。
  1. 在应用中,单击 Path 工具栏上的箭头。
  2. 在 Select Recent Communications Path 对话框中选择路径。
  3. 要将该路径存储到项目中,请单击 Set Project Path。
  4. 单击 Go Online。
    下图显示了如何选择 Logix Designer 中的最近通信路径。
  5. 一旦建立通信路径之后,便可从 Controller Status 菜单中选择 Go Online。
    下图显示了在 Logix Designer 中更改控制器状态的位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal