安全项目联机注意事项

编程软件根据离线项目是否是新项目或离线项目是否做了修改来确定目标控制器是否可进入在线状态。
  • 如果为新项目,则必须首先将项目下载至控制器。
  • 如果对项目进行了更改,则提示您上传或下载。
  • 如果没有更改,则可联机监控项目的执行情况。
有很多因素会影响这些过程,包括“项目与控制器匹配”功能和“固件版本匹配”功能。多种因素会影响这些过程,包括“项目与控制器匹配”功能和“固件版本匹配”功能。有关这些功能的更多信息,请参见《控制器联机注意事项》。
其他考虑因素包括安全状态与故障、是否存在安全签名、项目和控制器
的安全锁定/解锁状态,以及配置的安全级别与机架
内是否存在协处理器之间的不一致。

安全状态/故障

无论安全状态如何,都允许上传程序逻辑和进行联机。安全状态和故障仅影响下载过程。
您可通过 Controller Properties 对话框中的 Safety 选项卡查看安全状态。

安全签名和安全锁定与解锁状态

是否存在安全签名以及控制器的安全锁定或解锁状态会同时影响上传和下载过程。
安全签名和安全锁定状态随项目一起上传。例如,如果控制器中的项目处于安全解锁状态,则在上传后,离线项目保持安全解锁状态,即使在上传前已经锁定。
上传后,脱机项目中的安全签名与控制器的安全签名一致。
安全锁定状态始终随项目上传,即使在不存在安全签名时。
根据是否存在安全签名以及控制器的安全锁定状态来确定是否可执行下载。
安全锁定和安全签名对下载功能的影响
控制器状态
安全签名状态
下载功能
安全解锁
离线项目中的安全签名与控制器中的安全签名一致。
  • 所有标准项目组件下载。
  • 安全锁定状态与脱机项目中的状态一致。安全签名不会更改。
安全签名不一致。
  • 如果控制器有安全签名,则自动删除该签名,然后下载整个项目。
  • 安全锁定状态与脱机项目中的状态一致。
安全锁定
安全签名一致。
  • 如果脱机项目和控制器被安全锁定,则下载所有标准项目组件。
  • 如果脱机项目未安全锁定,但控制器已安全锁定,则阻止下载,必须首先解锁控制器,才允许执行下载。
安全签名不一致。
  • 必须首先安全解锁控制器,然后才允许执行下载。
  • 如果控制器有安全签名,则自动删除该签名,然后下载整个项目。
  • 安全锁定状态与脱机项目中的状态一致。

通过安全项目进行联机检查

对于安全项目,编程软件检查以下内容:
  • 如果选择了 Match Project to Controller,脱机项目和控制器序列号是否一致?
  • 脱机项目是否包含控制器项目中没有的更改?
  • 脱机项目和控制器固件版本是否一致?
  • 脱机项目或控制器是否已安全锁定?
  • 脱机项目和控制器是否具有兼容的安全签名?
连接至含安全项目的控制器
软件指示
动作
无法连接至控制器。脱机项目与控制器序列号不一致。所选控制器可能是错误控制器。
连接至正确的控制器,选择其他项目文件,或勾选 Update project serial number 复选框,然后选择 Go Online… 以连接至控制器并更新脱机项目序列号,使其与控制器一致。
无法连接至控制器。脱机项目和控制器固件版本不兼容。
选择下列任一选项:
  • 选择 Update Firmware。选择所需的版本,然后单击 Update。单击 Yes 进行确认。
重要信息:
将删除脱机项目。
  • 若要保留联机项目,请取消联机进程,安装一个与控制器固件版本兼容的
    Studio 5000®
    环境版本。
需要通过打开的项目执行上传或下载,以进行联机:
选择下列任一选项:
  • 上传,以更新脱机项目。
  • 下载,以更新控制器项目。
  • 选择 File 来选择其他脱机项目。
无法以保留安全签名的方式连接。控制器固件的次版本与脱机项目中的安全签名不兼容。
  • 为了在固件次版本不兼容时保留安全签名,请更新控制器中的固件版本,使其与脱机项目完全匹配。然后与控制器联机。
  • 若要在安全签名不兼容时继续下载,单击 Download。删除安全签名
    重要信息
    :安全系统要求重新验证。
无法连接至控制器。在项目被安全锁定期间,无法删除不兼容的安全签名。
取消联机进程。必须在尝试联机之前安全解锁脱机项目。
当控制器和 Logix Designer 应用程序联机时,控制器的安全锁定状态和安全签名与控制器项目的一致。脱机项目的安全锁定状态和安全签名被控制器改写。如果不希望永久保存对脱机项目的更改,则在联机后不保存项目文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal