使用 Logix Designer 应用程序更改工作模式

当与控制器联机且开关位置设为 REM 时,您可使用 Logix Designer 应用程序来更改工作模式。
Controller Status 菜单可让您指定以下工作模式:
  • 远程编程
  • 远程运行
  • 远程测试
在 Controller Status 下拉菜单中,选择工作模式。
Logix Designer 中的工作模式
下图显示了通过 Logix Designer 中的控制器状态菜单可用的控制器工作模式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal