下载安全项目的注意事项

在安全项目中,编程软件将对脱机项目与安全控制器中的以下信息进行对比:
  • 控制器序列号(若选择 Match Project to Controller)
  • 固件主版本和次版本
  • 安全状态
  • 安全签名(如有)
  • 安全锁定状态
  • 安全协处理器 (若存在) - 如果安全协处理器位于主控制器的右侧,则编程软件不允许下载为 SIL 2 配置的项目。
通过检查后,将弹出一个下载确认对话框。点击 Download。
编程软件会在下载对话框、进程界面和 Errors 窗口中显示状态消息。
状态消息
软件消息
动作
无法下载至控制器。脱机项目与控制器序列号不一致。所选控制器可能是错误控制器。
连接至正确的控制器,或确认该控制器是正确的控制器。如果是正确的控制器,则勾选 Update project serial number 复选框以允许执行下载。修改项目序列号,使其与控制器序列号一致。
无法下载至控制器。脱机项目和控制器固件的主版本不兼容。
选择 Update Firmware。选择所需的版本,然后单击 Update。单击 Yes 进行确认。
无法下载 SIL 2 应用,安全协处理器已存在。
移除安全协处理器。
无法下载至控制器。安全协处理器丢失或不可用。
取消下载过程。先安装一个兼容的安全协处理器,然后再尝试下载。
无法下载至控制器。安全协处理器的固件版本与主控制器不兼容。
更新安全协处理器的固件版本。选择 Update Firmware。选择所需的版本,然后单击 Update。单击 Yes 进行确认。
无法下载至控制器。尚未建立安全合作关系。
取消该下载过程,然后尝试新下载。
无法下载至控制器。在项目被安全锁定期间,无法删除不兼容的安全签名。
取消下载。若要下载项目,必须安全解锁脱机项目,删除安全签名,然后下载项目。
重要信息:
安全系统要求重新验证。
无法以保留安全签名的方式下载。控制器固件的次版本与脱机项目中的安全签名不兼容。
  • 如果固件次版本不兼容,为了保留安全签名,请更新控制器中的固件版本,使其与脱机项目中的版本完全一致。然后下载脱机项目。
  • 若要在安全签名不兼容时继续下载,单击 Download。删除安全签名
重要信息:
安全系统要求重新验证。
无法下载至控制器。控制器已锁定。控制器和脱机项目的安全签名不一致。
单击 Unlock。显示 Safety Unlock for Download 对话框。如果勾选 Delete Signature 复选框,并选择 Unlock,则必须选择 Yes 来确认删除。
正在下载安全签名…
安全签名存在于脱机项目中且正在下载。
成功下载后,控制器的安全锁定状态和安全签名与已下载项目的一致。安全数据将初始化为创建安全签名时存在的值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal