安全项目配置

创建项目后,需要对安全项目进行附加配置。这些主题介绍了如何配置您的控制器。
对于启用安全功能的控制器,编程软件将创建安全任务和安全程序。此外,在安全程序内还创建了一个名为 MainRoutine 的主梯形图逻辑安全例程。
在控制器项目管理器中,图标下的红条用于区分安全程序和例程与标准项目组件。
安全组件
下图所示为 Logix Designer 项目中的安全任务。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal