使用 Controller Status 菜单从控制器中上传项目

选择通信路径后,可使用 Controller Status 菜单从控制器中上传项目。
  1. 在 Controller Status 菜单中选择 Upload。
    下图显示了如何通过控制器状态菜单上传。
  2. 在 Connected to Upload 对话框中,确认要上传的项目,然后点击 Upload。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal