更改控制器项目类型

由于安全项目有特殊要求,不支持某些标准功能,因此,将项目从标准更改为安全或从安全更改为标准时,必须了解系统的特性。
更改项目将影响以下方面:
  • 支持的特性
  • 项目的物理配置(
    安全协处理器
    和安全 I/O)
  • 控制器属性
  • 项目组件,如任务、程序、例程和标签
  • 安全用户自定义指令
当您从一种控制器类型更改为另一种时,标签、例程和程序的类别保持不变。不再与目标控制器兼容的所有 I/O 设备都将删除。
若需要,安全协处理器的表现形式将更新,从而与目标控制器对应。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal