控制器工作模式

控制器在以下模式下运行:
  • 运行
  • 远程运行
  • 远程编程
  • 远程测试
  • 编程

运行模式

“运行”模式下,控制器主动控制进程或机器。控制器处于“运行”模式时,无法编辑项目。
注意:
仅当所有条件都安全时,方可使用“运行”模式。
控制器可在“运行”模式下执行以下功能:
  • 将输出切换到项目逻辑要求的状态
  • 执行(扫描)任务
  • 发送消息
  • 收发数据以响应来自其他控制器的消息
  • 生产和消费标签
控制器
无法在
“运行”模式下执行以下功能:
  • 将输出切换到“编程”模式的已配置状态
  • 通过编程软件更改控制器的模式
  • 下载项目
  • 规划
    ControlNet®
    网络
  • 联机时编辑项目

“远程运行”模式

“远程运行”模式除了可以联机编辑项目和通过 Logix Designer 应用程序更改控制器模式外,该模式的功能和“运行”模式相同。
注意:
您可以在“远程运行”模式下联机修改项目文件。确保小心控制输出,从而避免对人员或设备造成损害。
控制器可在“远程运行”模式下执行以下功能:
  • 将输出切换到项目逻辑要求的状态
  • 执行(扫描)任务
  • 通过编程软件更改控制器的模式
  • 联机时编辑项目
  • 发送消息
  • 收发数据以响应来自其他控制器的消息
  • 生产和消费标签
  • 生成安全签名
控制器
无法在
“远程运行”模式下执行以下功能:
  • 将输出切换到“编程”模式的已配置状态
  • 下载项目
  • 规划
    ControlNet®
    网络

“远程编程”模式

“远程编程”模式除了可以通过 Logix Designer 应用程序更改控制器模式外,该模式的功能和“编程”模式类似。
注意:
输出被指定进入“编程”模式状态,可能会导致危险状况。
控制器可在“远程编程”模式下执行以下功能:
  • 将输出切换到“编程”模式下配置的指令状态
  • 通过编程软件更改控制器的模式
  • 下载项目
  • 规划
    ControlNet®
    网络
  • 联机时编辑项目
  • 收发数据以响应来自其他控制器的消息
  • 生产和消费标签
  • 生成安全签名
控制器
无法在
“编程运行”模式下执行以下功能:
  • 将输出切换到项目逻辑要求的状态
  • 执行任务

“远程测试”模式

“远程测试”模式执行代码,但 I/O 不受控制。您可以联机编辑项目并通过 Logix Designer 应用程序更改控制器模式。
注意:
输出被指定进入“编程”模式状态,可能会导致危险状况。
控制器可在“远程测试”模式下执行以下功能:
  • 将输出切换到“编程”模式下配置的指令状态
  • 执行任务
  • 通过编程软件更改控制器的模式
  • 联机时编辑项目
  • 发送消息
  • 收发数据以响应来自其他控制器的消息
  • 生产和消费标签
控制器
无法在
“远程测试”模式下执行以下功能:
  • 将输出切换到项目逻辑要求的状态
  • 下载项目
  • 规划
    ControlNet®
    网络
  • 发送消息

编程模式

“编程”模式不执行代码或控制 I/O,但可以进行编辑操作。控制器模式不能通过 Logix Designer 应用程序更改。
注意:
不要将“编程”模式用于急停 (E-stop) 操作。“编程”模式不是安全设备。
输出被指定进入“编程”模式状态,可能会导致危险状况。
控制器可在“编程”模式下执行以下功能:
  • 将输出切换到“编程”模式下配置的指令状态
  • 下载项目
  • 规划
    ControlNet®
    网络
  • 联机时编辑项目
  • 收发数据以响应来自其他控制器的消息
  • 生产和消费标签
控制器
无法在
“编程”模式下执行以下功能:
  • 将输出切换到项目逻辑要求的状态
  • 执行任务
  • 通过编程软件更改控制器的模式
  • 发送消息
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal