使用 Controller Status 菜单下载至 Controller

在 Logix Designer 应用程序中选择通信路径后,可使用 Controller Status (控制器状态) 菜单将项目下载到控制器。
在 Controller Status 菜单中,选择 Download。当下载完成后,项目名称显示在滚动的状态显示屏上。
通过 Controller Status (控制器状态) 菜单进行下载
下图显示了如何下载 Logix Designer 中的项目。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal