使用
Who Active、
Who Active 或
Network Browser 下载到控制器

下载项目到控制器时,项目将从编程软件复制到控制器中。
完成通信路径设置后,可使用
Who Active or
Who Active or
Network Browser 对话框中的功能将项目下载到控制器。按照以下步骤将项目下载到控制器。
重要提示: Studio 5000 Logix Designer® 应用程序版本 38.00.00 开始,RSWho/Who Active 已更名为 Network Browser。
重要提示: 从 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序版本 38.00.00 开始,RSWho/Who Active 已更名为 Network Browser。
  1. 设置通信路径后,单击 Download。
    下图显示了在 Logix Designer 中下载项目到 CompactLogix 5380 控制器时需要点击的位置。
    下图显示了如何将项目下载到 Logix Designer 中 Who Active 的控制器。
    下图显示了如何将项目下载到带 Network Browser 的控制器。
  2. 阅读 Download 对话框中的警告后,单击 Download。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal