搜索
FactoryTalk View SE 帮助
Tag 对象
表示标签。Tag 对象提供标签的运行时信息并可用于设置标签值。
它是不可创建对象。
使用 TagGroup 对象或 TagDB 对象的
GetTag
和
CreateTag
方法来获得对 Tag 对象的引用。
Tag 对象通过 TagGroup 对象的
Add
和
Item
方法返回。Tag 对象不允许设置标签的配置信息。
属性
Address
Application
DataType
Description
InitialValue
LastErrorNumber
LastErrorString
Length
MaximumValue
MinimumValue
Name
OffLabel
Offset
OnLabel
Parent
Path
PendingWriteValue
Retentive
ScaleFactor
SecurityCode
SourceDataType
SourceType
TagDB
Type
Units
UserData
Value
方法
GetPropertyValue
GetTagData
ReadConfiguration
RefreshFromSource
WriteConfiguration
事件
Change
常量
tagDataTypeConstants
tagLimitConstants
tagPropertyIDConstants
tagQualityConstants
tagSourceDataTypeConstants
tagSourceTypeConstants
tagSubStatusConstants
TagType
Tag 对象
TagGroup 对象
示例:创建标签
示例:创建字符串标签
示例:使用存储器作为数据源创建模拟量标签
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal