Length 属性

设置或返回字符串标签的最大字节长度。读/写。长整型。
它必须是介于 0 到 82 的整数。创建新的字符串标签对象时,Length 属性设为 82。
语法
Tag
.
Length
[=
StringLength
]
其中
Tag
是 Tag 对象的名称或对 Tag 对象求值的表达式。
StringLength
是一个可选值,用于指定分配给标签的长度。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal