tagQualityConstants

“质量”参数可返回下列常数。
tagQualityBad
(0) – 标签的质量为“差”。SubStatus 参数返回一个值,给出有关质量差的原因的更多信息。
tagQualityUncertain
(1) – 标签的质量为“不确定”。SubStatus 参数返回一个值,给出有关质量不确定的原因的更多信息。
tagQualityGood
(2) – 标签的质量为“良好”。SubStatus 参数返回一个值,该值可能提供有关值的更多信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal