GetPropertyValue 方法

返回指定属性的值。
语法
PropertyValue = Tag
.
GetPropertyValue
(
PropertyID
)
其中
PropertyValue
- 是一个变量类型的变量,其值将被设置为指定的属性值。
Tag
– 是标签对象的名称或对标签对象求值的表达式。
PropertyID
- 是一个 tagPropertyIDConstants 类型的常量,指定待读取的属性。
备注
  • Tag 对象的属性标识符为 tagPropertyIDConstants 类型的常量。
  • 如果所请求的属性 ID 不存在,则将出现 tagErrorPropertyNotSupported 错误。
  • 如果因其他原因无法读取所请求的属性,则将出现 tagErrorOperationFailed 错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal