示例:创建标签

本示例用于在标签数据库中创建命名为
Tag1
的模拟量标签。
MaximumValue
和
MinimumValue
等配置属性将采用默认值。
创建标签时,如果标签已存在,则会出错。程序中的第一个语句用于使 VBA 在出错时在下一个代码行恢复程序的运行。
Sub CreateAnalogTag() On Error Resume Next TagDB.CreateTag "Machine1\Tag1", AnalogTag If Err.Number Then MsgBox Err.Description End If End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal