PendingWriteValue 属性

返回或设置标签的待处理值。读/写。变量。
语法
Tag
.
PendingWriteValue
[=
value
]
其中
Tag
– 是标签对象的名称或对标签对象求值的表达式。
value
– 是一个变量类型的参数,指定将设置或返回的标签的待处理值。
备注
  • 可将该属性设置为 vbEmpty 或标签的任意值。
  • 当该属性值不是 vbEmpty 时,将在调用 TagGroup 对象的 WritePendingValues 方法时为其写入值。
  • Tag 对象的初始值为 vbEmpty。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal