OffLabel 属性

设置或返回用于表示开关量标签
关闭
状态的标记。读/写。字符串。
当创建开关量标签对象时,此属性的默认值为
Off
。
语法
Tag
.
OffLabel
[=
字符串
]
其中
Tag
是 Tag 对象的名称或对 Tag 对象求值的表达式。
字符串
是可选文本,用于描述标签的
关闭
状态,例如 Off、Closed 或 Safe。
备注
  • 此标记最多只能存储 20 个字符,其中包括空格。
  • 开和关标记必须不同。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal