示例:创建字符串标签

本示例用于创建字符串标签,并配置字符串标签的特定属性
Length
和
InitialValue
。
Sub CreateStringTag() On Error GoTo ErrHandler Dim userTag As Tag Set userTag = TagDB.CreateTag("Test\String", StringTag) userTag.Description = "This is a test string tag" userTag.Length = 81 userTag.InitialValue = "Test string tag" userTag.WriteConfiguration 'Release resources. Set userTag = Nothing ErrHandler: If Err Then MsgBox Error 'Release resources. Set userTag = Nothing Exit Sub End If End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal