Application 属性

返回表示当前
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象的 Application 对象。只读。
语法
Object
.
Application
其中
Object
是
FactoryTalk View SE
对象的名称,或是对
FactoryTalk View SE
对象求值的表达式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal