ScaleFactor 属性

设置或返回比例因子。该值用于转换从数据源中读取或写入数据源的模拟量标签值。读/写。变量。
语法
Tag
.
ScaleFactor
[=
值
]
其中
Tag
是 Tag 对象的名称或对 Tag 对象求值的表达式。
值
是要分配给标签的比例。
备注
  • 数据源的数据与比例因子相乘然后与偏移值相加后再存储在值表中。该计算公式为:
    FactoryTalk View 值 = 数据源值 * 比例因子 + 偏移量
  • 值表中的数据减去偏移值,然后除以比例因子,之后再写入数据源。该计算公式为:
    数据源值 =(FactoryTalk View 值 - 偏移量)/比例因子
  • 默认值为
    比例
    = 1,
    偏移量
    = 0。如果使用这些值,数据保持不变。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal