Tag 对象

Tag 对象是 FactoryTalk View SE Client 对象模型的一部分,在运行时通过使用显示代码以编程方式访问 HMI 标签值和属性。
使用这些对象,可以:
  • 创建组以与相关标签进行交互
  • 读/写标签值
  • 当标签值或标签值的质量发生更改时接收更改通知
  • 读取标签属性
备注
  • Tag 对象使用嵌套在图形画面(即显示代码)中的 Visual Basic 代码提供与 FactoryTalk Tag 系统的可编程接口。
  • 在设计或运行模式下,不可使用 Tag 对象创建标签或更改标签信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal