Offset 属性

设置或返回用于转换从数据源中读取或写入数据源的模拟量标签值的值。读/写。变量。
语法
Tag
.
Offset
[=
值
]
其中
Tag
是 Tag 对象的名称或对 Tag 对象求值的表达式。
值
是要分配给标签的偏移量。
备注
  • 数据源的数据与比例因子相乘然后与偏移值相加后再存储在值表中。该计算公式为:
    FactoryTalk View 值 = 数据源值 * 比例因子 + 偏移量
  • 值表中的数据减去偏移值,然后除以比例因子,之后再写入数据源。该计算公式为:
    数据源值 =(FactoryTalk View 值 - 偏移量)/比例因子
  • 默认值为
    比例
    = 1,
    偏移量
    = 0。如果使用这些值,数据保持不变。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal