tagLimitConstants

“限制”参数可返回下列常数。
tagLimitNotLimited
(0) – 标签值可自由上下移动。
tagLimitLowLimited
(1) – 标签值被限定为某一较低的值。
tagLimitHighLimited
(2) – 标签值被限定为某一较高的值。
tagLimitConstant
(3) – 标签值为常量,不能改变。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal