Name 属性(Tag 对象)

返回标签的完全限定名称。只读。字符串型。
语法
Tag
.
Name
其中
Tag
– 是标签对象的名称或对标签对象求值的表达式。
备注
返回的完全限定名称是对应用程序根目录中标签的绝对引用。使用相对引用添加到 TagGroup 对象中的标签将使用 TagGroup 集合的 HomeAreaName 属性进行解析。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal